尊敬的 TI:
[TPS65992]插入 DP 器件时、发现 TPS65992不通过 PD 协议与外部器件通信。 有关详细信息、请参阅主体文本
我们正在使用贵公司的材料(TPS65992DAE)、我们遇到了一些难题、需要您的支持! 紧急!!
1. TPS65992DAE 芯片方案背景知识;

从上面可以看出、公司将原来的转接驱动器芯片(PS8802QFN52GTR-A3)替换成了 NB7VPQ904M 芯片。 目前,我们有两个问题:
1.更换转接驱动器后、我们发现 TPS65992无法通过 I2C 控制转接驱动芯片(NB7VPQ904M);
问:更换 REDIVER 芯片后、是否需要更新 TPS65992的芯片固件程序?
问:如果您需要更新 TPS65992的芯片固件程序、您能否提供此固件程序以匹配 NB7VPQ904M?
2.在我们更换转接驱动器后、根据我们捕获的图形、我们发现 TPS65992在连接到外部 DP 接口器件时没有正确的 PD 协议通信消息。 消息格式如下:

问:我们想确认 DP 外设和 PD 控制器 TPS65992之间的 PD 协议是否完全由 TPS65992控制?
问:如果它完全由 TPS65992控制、上图中捕获的 PD 协议是否正确?
问:如果上图中捕获的 PD 协议不正确、原因是什么? 您如何解决?
3.当我插入 DP 器件时,如何确认 TPS65992的输入和输出信号正常?