This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:用于高电压应用的 LM34936

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2105, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277516/lm34936-lm34936-with-high-voltage-application

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件:LM2105

您好、TI 团队。

我要在应用中使用 LM34936RHFR。

它是具有高输入电压和高功率(600W)的降压/升压转换器

规格:

输入电压:30-85V

输出电压:52V 10A

除了数据表中的标准原理图外、我更改了:

-添加 LM2105栅极控制器

- LM34936中的高侧栅极控制器接地

由电阻分压器连接的-VINSNS 和 VOSNS

-外部 VCC 源

您能评论一下这种方法吗?

也许可以提供一些建议或估计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thyran:

    外部栅极驱动器的使用应该像您所做的那样顺利。 VinSNS 和 VOSNS 在内部用于创建斜率补偿。 作为最大值。 您的应用中的预期占空比低于50%、这也应该没问题。  

    如何连接 ISNS+和 ISNS+? 我看到的内容似乎是不正确的。 此外、Vin 不应保持开路。 您可以将其连接 到12V 电源。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz

    好的。 谢谢!

    这正是我需要知道的。

    对于电流检测、我将使用具有 VDDA/2偏置的 ACS711KEXLT-31AB-T、因此 ISNS-具有恒定电压=VDDA/2和 ISNS+反相电压= VDDA/2 +电流偏移