您好!
客户正在考虑增加 MR 引脚的时间常数、以应对市场问题。
他们计划将其从10uF 更改为20uF。
-如果电流在电源关闭时流过内部电阻,是否有任何问题?
通过查看数据表、我看到了一个52k 欧姆的电阻、因此我认为它没有任何问题。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
广志
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在考虑增加 MR 引脚的时间常数、以应对市场问题。
他们计划将其从10uF 更改为20uF。
-如果电流在电源关闭时流过内部电阻,是否有任何问题?
通过查看数据表、我看到了一个52k 欧姆的电阻、因此我认为它没有任何问题。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
广志
尊敬的 Sila-San:
对于给您带来的不便、我深表歉意。
我已经向客户确认了添加电容器的原因。
终端用户在使用过程中会出现故障、因此将10uF 电容连接到 MR 已稍微改善了情况、但仍有大约10%的故障、因此我们想增加20uF 电容。
连接电容器如何改善故障的细节似乎尚不清楚。
MR 端子连接到外部设备、且由于细节未知、本实验只是一个切断又尝试的过程。
此问题是意外重置导致的。
虽然客户没有明确的解释、但我怀疑有噪音进入 MR 终端。
忽略它作为故障排除工具是否有效、我认为20uF 连接不会导致此设备出现任何严重问题、但您认为如何?
此致、
广志
尊敬的 Hiroshi-San:
在与我们的团队讨论过 MR 引脚上的反向电流是否会导致器件上出现任何问题之后、我会为您提供反馈。
电容很大、因此在关闭电源后、器件会通过内部上拉电阻器从电容反向输出电流、如功能方框图中所示。 我们的团队看不到这方面的问题。
但 我希望您知道、这里还有另一个您应该意识到的潜在问题。 如果 VDD 突然上升超过稳态值的50%、由于时间常量较大、MR 将不会很快跟随 VDD。 暂时、MR 将被视为逻辑低电平、因为根据新的 VDD。 这很可能会导致 RESET 置位。
此致、
A·西拉