This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:TPSM41625输出电压取决于输入电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274951/tpsm41625-tpsm41625-output-voltage-dependent-on-input-voltage

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件: TPS543C20A

大家好!
我创建了一个采用 TPSM41625 MOVR 模块的 PCB、作为从电池电压到7V 的电源管理芯片、适用于一些小型伺服系统、并作为板上其他电子产品的电源。

我遇到了一个 Tho 问题、当我为 TPSM 模块提供电压时、输出电压取决于输入电压、而不是7V.e2e.ti.com/.../PCB_5F00_schematic.pdf 的恒定电压输出

如果我向 TPSM 施加~9V 的电压、我会得到大约7V 的输出电压、但是输入电压越高、输出电压就越高。
在15V 输入上、tpsm 模块的输出电压为~9、3V。

我们能够确定 PCB 上没有短路、并且在为 tpsm 供电时没有什么东西变热。

我的原理图中是否存在任何即时问题或对 tpsm 模块进行故障排除的方法?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您是否测量了 SW 节点? 输出是否稳定?

    您的输出电容器位于何处?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Hy Joseph,
    tpsm 模块的输出电容器是 C12、位于 tpsm 模块的右上角
    数据表(表7-3)要求12V 输入-> 7V 输出134uF 陶瓷电容器、无需额外电容器、这就是我在原理图和 PCB 中添加的内容
    编辑说明:电容为150uF、X7R

    关于 SW 节点(引脚42-44)、无法测量这些节点、因为这些节点下方的焊盘尽可能小(根据表5-1)并且不会从模块突出
    如果在模块顶部有一个测试点、我将能够测量

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    谢谢。

    我注意到您在 RS 引脚上没有连接。 这可能会导致出现调节问题。

    您能否尝试将 GND-引脚连接到 RS (在负载/输出电容器 GND 上)、看看这是否可以解决该问题?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy;
    RS (引脚36)已直接连接到 GND
    TPSM+(引脚35)通过一个5、42k 欧姆电阻器连接到 RS 模块的 Vout

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我正在查看您发送的其他原理图:

    您可以仔细检查 RS +和 RS -连接吗?

    另外、您期望输出上有多大的电流?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY,
    PDF 文件没有连接到 PC、这是非常奇怪的、
    但它位于 PCB 文件和我的 kicad 文件中、因此这似乎是一个导出错误
    据我所知、RS 连接也存在于 PCB 上、以及我发送到 jlcpcb 的生产文件中

    目前我希望几乎没有电流、因为我还没有任何连接
    我希望在将任何可能因过压而损坏的组件连接到输出之前、首先检查引脚上的电压是否正确
    完成上述所有操作后、我的确希望有时能够达到25A 的满电流、持续电流可能约为15~20A
    (我预计无法达到32A 的满峰值电流、因为根本就不可能所有组件都需要满电流)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    9V -> 7V 是由于占空比较高、器件所需的最短关断时间。

    由于某种原因、该器件尝试使用最大占空比进行调节、我猜是、当反馈信号到达器件时、该信号不正确、或者器件以某种方式损坏、直到始终无法达到调节、一直发送高占空比。

    您是否能够共享布局? 我在原理图上看不到会导致该问题的任何重大问题。

    与输出电容 VSS 和 PGND 的连接看起来太窄、无法支持该电流量。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5314.PCB_2D00_Layout.pdf

    希望没有任何出口问题、因为原理图有问题

    与内层有一个较大的连接、该连接将电源从 tpsm 分配到外部伺服连接器

    https://www.youtube.com/watch?v=ZokEutH7U1o
    我做了一个视频的 tpsm 供电,这花费了一点更长的时间

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HM、无论是 PDF 导出还是视频都不起作用...
    YouTube 压缩基本上移除了视频的有趣部分(更高的音频频率...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3817.Gerber.zip
    此处提供了 PCB 的光绘文件

    我可以通过哪种方式直接向您发送视频? (ITS ~25MB)
    YouTube 压缩只是消除了供电时可以听到的咔嗒声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、似乎咔嗒声仍然存在、只是非常安静
    如果您调高音量直至听到背景噪音、您应该能够听到视频中的咔嗒声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您是否可以尝试将 R7替换为较低的值、看看这是否会降低输出电压?

    您可以从模块上电路为红色的迹线测量 SW 节点、该迹线非常小、可能无法在您身边进行测量。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够测量 SW 节点、波形看起来和预期的一样


    接收还向7V 输出添加了一个100m Ω 负载、万用表上的电压降至~2V

    对于330uF 的电解电容器、

    SW 节点长期协议 youtube.com/watch

    伺服输出 VSS youtube.com/watch

    SW 节点短期时间 youtube.com/watch

    我目前没有一个 SMD 电阻器,有一个 THT 电阻器太紧了,我没有足够的信心,我不会接触到任何其他从7V 损坏的部件。
    如果输出端的电阻器不足、则必须查看才能获得 SMD 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也可以测量 Vout 以查看纹波/波形(使用和不使用您的负载电阻器)?

    使用此示波器很难判断 SW 实际上在做什么、我认为该示波器具有低带宽、这就是 SW 节点没有干净的边沿/很难看到的原因。  

    另外、该信号是否接地?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能更多的是我不知道如何正确设置示波器;到目前为止、它只是自动选项
    如果您需要测量特定的内容、static.eleshop.nl/.../HDS200seriesusermanual.pdf 会提供本手册

    我已将辅助引脚从探头连接到 PCB 的 GND (如果这样做会有差异、我使用了左下方的 THT 焊盘)

    我在前一条消息中发送的第一个 pic 来自 SW 节点、但具有来自伺服系统输出的自动设置
    在软件节点上的时间长与时间短

    我不确定正在发生什么或应该发生什么

    VOUT 与伺服输出电压 VSS 相同(引脚1-7、59-66和69)
    我稍后将在有负载和没有负载的情况下获得一些测量图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片垃圾邮件传入;
    所有图片是在自上次 pic 的自动范围(输出电压,无电容, 100欧姆负载)

    节点- 330uF elco、100 Ω 负载

    节点- 330uF elco、空载

    节点-无电容、100 Ω 负载

    节点-无电容、无负载

    VOUT - 330uF elco、100 Ω 负载

    VOUT - 330uF elco、空载

    VOUT -无电容、100 Ω 负载

    VOUT -无电容、无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    器件达到 OVP、这会导致器件在断续延迟= 7 * SS_TIME = 23ms 后关断。

    然后、它继续启动、点击 OVP 并重新启动该周期。

    如果向输出添加更多电容会发生什么情况? 将其添加到尽可能靠近 IC 的位置。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚注意到,我进一步写了100 m 欧姆,我只测试了100欧姆到目前为止,这在7V 应该给我的电流消耗约70mA (电阻器已经变得很热的触控, 因此、我真的不想使用较小的电阻器来获得较高的电流、如果您认为这可能会有所不同、我可以并联多个100 Ω 电阻器)

    实际上、只有外部连接、我可以在其中添加电容器
    似乎仍然达到 OVP Tho (OVP 意味着可以猜测过压保护)

    节点- 2x 1000uF、100Ohm 负载

    VOUT - 2x 1000uF、100Ohm 负载

    节点- 2x 1000uF、空载

    VOUT - 2x 1000uF、空载

    节点- 4x 1000uF、100欧姆负载

    输出电压- 4x 1000uF、100 Ω 负载

    节点- 4x 1000uF、空载

    输出电压- 4x 1000uF、空载

    我曾尝试使用6个1000uF 电容、但我没有获得输出、不知道为什么会这样
    我不认为我把他们中的任何一个错误的方向,但事后我不能100%肯定

    也许我可以尝试将其中一个 elcos 焊接到 tpsm 模块上的 SW-node、但如果我想在 HexaPOD 中使用 PCB、那将是一个很大的 JANKY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我不会将任何电容器焊接到 SW 节点上。 需要注意的是、可以将一个电容器与模块本身上的 COUT 并联焊接。 只有当你认为你可以在不干扰/损坏模块上的任何其他部分的情况下建立连接。

    由于输出连接中具有高寄生电感、因此远离 IC 的增加电容可能影响很小。

    导致输出为8V 的某个地方仍然存在问题、如果您可以尝试焊接一个较小的 Vout+电阻器以选择较低的 RS、这可能有助于缩小问题产生的范围。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、您的 VIN 偏置电容器(C13)离 IC 上的连接位置非常远。 它负责为模块的控制电路供电。 我不知道是否有可能重新设计板、使其更接近、但可以尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中记下了这一点、以便我在执行 Rev2时
    目前我不打算在这里住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会将电容器焊接到 SW 节点上、
    我可以添加一个与 C12并联的电容器、但必须将其焊接在

    将在电流5k42上尝试使用10k 欧姆电阻器、此时应提供~5V 的输出
    稍后我将报告该内容、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,坏消息
    这些变化似乎没有什么不同...

    已添加一个1000 μ F 电容器至 C12
    将5k4稳压器电阻依次更改为5k 和3k35

    尽管安装的5k42似乎没有电压、但我无法测量其上的任何电阻(在其他 PCB 上工作正常)
    不过、不知道为什么会这样

    VOUT、5k reg、无电容、NOC 负载

    节点、5k reg、无电容、NOC 负载

    VOUT、5k reg、无电容、100 Ω 负载

    节点、5k reg、无电容、100 Ω 负载
    输出电压、5k 稳压器、1000uF 电容、100 Ω 负载
    节点、5k reg、1000uF 电容、100 Ω 负载
    VOUT、3k35 reg、无电容、无负载
    节点、3k35、无电容、无负载
    VOUT、3k35 reg、无电容、100 Ω 负载
    节点、3k35 reg、无电容、100 Ω 负载
    输出电压、3k35寄存器、1000uF 电容器、100 Ω 负载
    节点、3k35 reg、1000uF 电容器、100 Ω 负载
    输出电压、3k35、C13上1000uF 电容器、无电容器、无负载
    节点、3k35、C13上1000uF 电容、无电容、无负载
    输出电压、3k35、C13上1000uF 电容器、无电容器、100 Ω 负载
    节点、3k35、C13上1000uF 电容器、无电容器、100 Ω 负载
    输出电压、3k35、C13上1000uF 电容器、1000uF、100 Ω 负载
    节点、3k35、C13上1000uF 电容器、1000uF、100ohm 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    当您说它在其他 PCB 上可以正常工作时、您是说您有多个电路板、一些电源模块可以正常工作吗?

    您能否尝试对 RS +电阻器进行重新焊接、以确保其不会损坏并确保一切都没有碎屑?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉误解了;我确实有多个 PCB、但其中只有一个 PCB 上有 tpsm 模块、因为这是 JLC 在其部件库中没有的组件

    使用万用表跨 RS 电阻器进行测量、这些测量值写在相应的图片上方
    而只是 PCB 上放置了 SMD 电阻器、无法从其中获取读数


    在进行测量或再次为其供电之前、我已经清洗了所有物品、因此这不应该是个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    您是否手动焊接了 TPSM 器件? 如果是、您是否确保所有引脚都已接触?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用热板焊接 tpsm 模块、只要我在焊接模块时可以清楚地看到引脚之间没有任何短路、并且所有引脚都与各自的焊盘接触

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您可能需要尝试重新组装模块、因为我们观察到一些很难用其他方式解释的问题。

    此外、您是否可以尝试测量 RS 引脚上的电压以查看反馈到模块的电压?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新连接 rs 模块之前、将首先检查 tpsm+上的电压并报告该电压
    不应该太长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C13上的3k35,1000uF 电容器、1000uF、100 Ω 负载 RS

    RS +、3k35、C13上1000uF 电容器、无电容器、100 Ω 负载

    C13上的 RS +、3k35,1000uF 电容器、无电容器、无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    看起来 RS +引脚直接连接到 VSS、没有分压。  

    如果这实际上也是 RS 引脚电压、则可能已损坏器件、因为该引脚的绝对最大额定值为3.6V。

    拆焊模块后、更换 RS +电阻器或确保没有任何短路。 如果模块因 RS 引脚上的过压损坏、您可能需要更换为新模块。  

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,不是很好
    25降下来的排水...

    更换模块将不得不等到明天

    作为参考;该模块是否在 Vss - rs +之间没有电阻器的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    如果您将 VSS 直接连接到 VREF+引脚、该模块只能支持高达 RS 的输出电压。  

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时想、*在 RS +和 VSS 之间没有电阻器或连接时会发生什么情况、我想从一开始就可能出现了这种情况

    在我再次向 PCB 施加电压之前;是否需要检查任何具体情况、以及应该看到什么?
    不想刻录另一个模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tpsm 模块的焊盘布局、似乎有两个引脚没有进行连接、两个焊盘没有完全焊接

    检查未焊接的引脚;一个没有应该进行连接、另一个似乎是 rs 引脚
    您认为我只需在该焊盘上再添加一些焊料、然后使用相同的 tpsm 模块重试?
    作为参考;我应该在 GND+和 rs 之间测量多大的电阻? (假设 GND、VSS+和 rs 之间有一个分压器)

    我也只能确定电阻器上只有一个连接、因此我无法从它获取读数、似乎我只是很不幸有这个连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周早些时候发布回复。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,已经猜测到下周上班时间才能得到答案^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    如果未焊接 RS 引脚、则它应该正常且不会损坏。 在 GND+与 RS 之间有一个1kOhm 的电阻、因此我期待与它类似的电阻。

    我要首先焊接您的 RS +电阻器并测量电阻、然后焊接模块并确保引脚进行连接。 您可以尝试使用万用表上的导通性设置来检查节点是否连接在一起。

    您认为我可以在该焊盘上再添加一些焊料,然后使用相同的 tpsm 模块再试一次吗?

    是的、请确保之前未焊接的焊盘有足够的焊料、然后可以使用一些助焊剂来帮助焊料回流。 在回流过程中、焊料应融化、并使器件与焊料表面张力"居中"。 这通常是您知道它成功建立连接的方式。 如果任何引脚有多余的焊料、我建议使用焊锡膏去除一些焊料、以便每个引脚有大致相同的焊料量。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部有一个1k Ω 电阻器从 RS +连接到 GND,因此我希望能得到类似的电阻器。

    您能向我指出 tpsm 模块上的连接在哪里吗? 然后、我可以直接从那里检查到 rs +电阻器、

    是的、这差不多是我焊接它的方式;唯一的区别是我使用了焊锡膏
    当我加热它时,它稍微移动到了正确的位置,但这并不完全意味着所有的连接都是这样做的,这很明显。

    将检查以重新焊接 tpsm 模块、然后返回给您
    手指交叉是指缺失 rs +连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我指出 tpsm 模块上的连接所在?

    1K 电阻器如模块右上角所示、与 IC 的引脚1和2相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 PCB 上连接到外部的每个引脚?
    然后、如果每个单独的引脚与载板 PCB 接触、我可以测量它、并确保没有缺失的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我的原理图;在我的 PCB 上、我可以访问网(引脚):
    GND:8-11、17、18、34、36、 37、39 41、45-58
    VOUT:1-7、59-66、69
    PVIN:12-15、67
    RS +:35
    输入电压:16
    AGND:19、33
    VSEL:28
    RT:30
    模式:31
    斜坡:32

    我无法访问;
    软件:42-43
    ILIM:20
    BP5:21、22
    ISHARE:23
    VSHARE:24
    英语:25
    PGOOD:26
    同步:27
    SS:29
    DNC:38、40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接:
    接地
    输出电压
    PVIN/VIN (PVIN 和 VIN 通过0欧姆电阻器连接、因此在没有查看 tpsm 电机模块的情况下我无法确定连接了哪个电阻器)
    RS +
    Vsel

    MODE/RAMP 似乎短路
    如果出现这种情况、会有什么影响?

    似乎在模块上找不到这两个网的连接
    AGND
    RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    该模块使用的 IC 是 TPS543C20A。 如果您检查器件的引脚并使用它来识别模块内部的引脚、那么这可能是最简单的。

    MODE/RAMP 引脚不应短接。 它可能导致选择错误的配置设置。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我这是什么电阻器(紫圈)吗?

    在检查时、我注意到模块上出现了 MODE 和 RAMP 之间的短路、但在解决短路问题时、我不小心拆焊了该元件、而没有注意到

    我现在要尝试另一个模块、期待接下来的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个值应该是数据表中给出的78.7k 字节:

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设是0402、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这适合模块的焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接在不同的 TPSM 模块上、但现在 Vout 为0V

    我事先检查了从我的 PCB 到 tpsm 的所有连接是正确的,所以我不知道这一次会是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了模块之外、您是否修改过 PCB? 电阻器更改时、您可能忘记更换组件或输入错误的组件了吗?