Other Parts Discussed in Thread: LM2105, LM34936
主题中讨论的其他器件:LM2105、
您好、TI 团队。
我要在应用中使用 LM34936RHFR。
它是具有高输入电压和高功率(600W)的降压/升压转换器
规格:
输入电压:30-85V
输出电压:52V 10A
除了数据表中的标准原理图外、我更改了:
-添加 LM2105栅极控制器
- LM34936中的高侧栅极控制器接地
由电阻分压器连接的-VINSNS 和 VOSNS
-外部 VCC 源
您能评论一下这种方法吗?
也许可以提供一些建议或估计?