This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我创建了一个采用 TPSM41625 MOVR 模块的 PCB、作为从电池电压到7V 的电源管理芯片、适用于一些小型伺服系统、并作为板上其他电子产品的电源。
我遇到了一个 Tho 问题、当我为 TPSM 模块提供电压时、输出电压取决于输入电压、而不是7V.e2e.ti.com/.../PCB_5F00_schematic.pdf 的恒定电压输出
如果我向 TPSM 施加~9V 的电压、我会得到大约7V 的输出电压、但是输入电压越高、输出电压就越高。
在15V 输入上、tpsm 模块的输出电压为~9、3V。
我们能够确定 PCB 上没有短路、并且在为 tpsm 供电时没有什么东西变热。
我的原理图中是否存在任何即时问题或对 tpsm 模块进行故障排除的方法?
此致、
作者:Hy Joseph,
tpsm 模块的输出电容器是 C12、位于 tpsm 模块的右上角
数据表(表7-3)要求12V 输入-> 7V 输出134uF 陶瓷电容器、无需额外电容器、这就是我在原理图和 PCB 中添加的内容
编辑说明:电容为150uF、X7R
关于 SW 节点(引脚42-44)、无法测量这些节点、因为这些节点下方的焊盘尽可能小(根据表5-1)并且不会从模块突出
如果在模块顶部有一个测试点、我将能够测量
此致、
您好、Florian:
谢谢。
我注意到您在 RS 引脚上没有连接。 这可能会导致出现调节问题。
您能否尝试将 GND-引脚连接到 RS (在负载/输出电容器 GND 上)、看看这是否可以解决该问题?
谢谢。
约瑟夫
Hy;
RS (引脚36)已直接连接到 GND
TPSM+(引脚35)通过一个5、42k 欧姆电阻器连接到 RS 模块的 Vout
此致、
您好、Florian:
我正在查看您发送的其他原理图:
您可以仔细检查 RS +和 RS -连接吗?
另外、您期望输出上有多大的电流?
谢谢。
约瑟夫
HY,
PDF 文件没有连接到 PC、这是非常奇怪的、
但它位于 PCB 文件和我的 kicad 文件中、因此这似乎是一个导出错误
据我所知、RS 连接也存在于 PCB 上、以及我发送到 jlcpcb 的生产文件中
目前我希望几乎没有电流、因为我还没有任何连接
我希望在将任何可能因过压而损坏的组件连接到输出之前、首先检查引脚上的电压是否正确
完成上述所有操作后、我的确希望有时能够达到25A 的满电流、持续电流可能约为15~20A
(我预计无法达到32A 的满峰值电流、因为根本就不可能所有组件都需要满电流)
此致、
您好、Florian:
9V -> 7V 是由于占空比较高、器件所需的最短关断时间。
由于某种原因、该器件尝试使用最大占空比进行调节、我猜是、当反馈信号到达器件时、该信号不正确、或者器件以某种方式损坏、直到始终无法达到调节、一直发送高占空比。
您是否能够共享布局? 我在原理图上看不到会导致该问题的任何重大问题。
与输出电容 VSS 和 PGND 的连接看起来太窄、无法支持该电流量。
谢谢。
约瑟夫
e2e.ti.com/.../5314.PCB_2D00_Layout.pdf
希望没有任何出口问题、因为原理图有问题
与内层有一个较大的连接、该连接将电源从 tpsm 分配到外部伺服连接器
https://www.youtube.com/watch?v=ZokEutH7U1o
我做了一个视频的 tpsm 供电,这花费了一点更长的时间
此致、
HM、无论是 PDF 导出还是视频都不起作用...
YouTube 压缩基本上移除了视频的有趣部分(更高的音频频率...)
e2e.ti.com/.../3817.Gerber.zip
此处提供了 PCB 的光绘文件
我可以通过哪种方式直接向您发送视频? (ITS ~25MB)
YouTube 压缩只是消除了供电时可以听到的咔嗒声
我能够测量 SW 节点、波形看起来和预期的一样
接收还向7V 输出添加了一个100m Ω 负载、万用表上的电压降至~2V
对于330uF 的电解电容器、
SW 节点长期协议 youtube.com/watch
伺服输出 VSS youtube.com/watch
SW 节点短期时间 youtube.com/watch
我目前没有一个 SMD 电阻器,有一个 THT 电阻器太紧了,我没有足够的信心,我不会接触到任何其他从7V 损坏的部件。
如果输出端的电阻器不足、则必须查看才能获得 SMD 电阻器
您是否也可以测量 Vout 以查看纹波/波形(使用和不使用您的负载电阻器)?
使用此示波器很难判断 SW 实际上在做什么、我认为该示波器具有低带宽、这就是 SW 节点没有干净的边沿/很难看到的原因。
另外、该信号是否接地?
谢谢。
约瑟夫
可能更多的是我不知道如何正确设置示波器;到目前为止、它只是自动选项
如果您需要测量特定的内容、static.eleshop.nl/.../HDS200seriesusermanual.pdf 会提供本手册
我已将辅助引脚从探头连接到 PCB 的 GND (如果这样做会有差异、我使用了左下方的 THT 焊盘)
我在前一条消息中发送的第一个 pic 来自 SW 节点、但具有来自伺服系统输出的自动设置
在软件节点上的时间长与时间短
我不确定正在发生什么或应该发生什么
VOUT 与伺服输出电压 VSS 相同(引脚1-7、59-66和69)
我稍后将在有负载和没有负载的情况下获得一些测量图像
图片垃圾邮件传入;
所有图片是在自上次 pic 的自动范围(输出电压,无电容, 100欧姆负载)
节点- 330uF elco、100 Ω 负载
节点- 330uF elco、空载
节点-无电容、100 Ω 负载
节点-无电容、无负载
VOUT - 330uF elco、100 Ω 负载
VOUT - 330uF elco、空载
VOUT -无电容、100 Ω 负载
VOUT -无电容、无负载
您好、Florian:
器件达到 OVP、这会导致器件在断续延迟= 7 * SS_TIME = 23ms 后关断。
然后、它继续启动、点击 OVP 并重新启动该周期。
如果向输出添加更多电容会发生什么情况? 将其添加到尽可能靠近 IC 的位置。
谢谢。
约瑟夫
刚注意到,我进一步写了100 m 欧姆,我只测试了100欧姆到目前为止,这在7V 应该给我的电流消耗约70mA (电阻器已经变得很热的触控, 因此、我真的不想使用较小的电阻器来获得较高的电流、如果您认为这可能会有所不同、我可以并联多个100 Ω 电阻器)
实际上、只有外部连接、我可以在其中添加电容器
似乎仍然达到 OVP Tho (OVP 意味着可以猜测过压保护)
节点- 2x 1000uF、100Ohm 负载
VOUT - 2x 1000uF、100Ohm 负载
节点- 2x 1000uF、空载
VOUT - 2x 1000uF、空载
节点- 4x 1000uF、100欧姆负载
输出电压- 4x 1000uF、100 Ω 负载
节点- 4x 1000uF、空载
输出电压- 4x 1000uF、空载
我曾尝试使用6个1000uF 电容、但我没有获得输出、不知道为什么会这样
我不认为我把他们中的任何一个错误的方向,但事后我不能100%肯定
也许我可以尝试将其中一个 elcos 焊接到 tpsm 模块上的 SW-node、但如果我想在 HexaPOD 中使用 PCB、那将是一个很大的 JANKY
您好、Florian:
我不会将任何电容器焊接到 SW 节点上。 需要注意的是、可以将一个电容器与模块本身上的 COUT 并联焊接。 只有当你认为你可以在不干扰/损坏模块上的任何其他部分的情况下建立连接。
由于输出连接中具有高寄生电感、因此远离 IC 的增加电容可能影响很小。
导致输出为8V 的某个地方仍然存在问题、如果您可以尝试焊接一个较小的 Vout+电阻器以选择较低的 RS、这可能有助于缩小问题产生的范围。
谢谢。
约瑟夫
我还注意到、您的 VIN 偏置电容器(C13)离 IC 上的连接位置非常远。 它负责为模块的控制电路供电。 我不知道是否有可能重新设计板、使其更接近、但可以尝试一下。
在原理图中记下了这一点、以便我在执行 Rev2时
目前我不打算在这里住
不会将电容器焊接到 SW 节点上、
我可以添加一个与 C12并联的电容器、但必须将其焊接在
将在电流5k42上尝试使用10k 欧姆电阻器、此时应提供~5V 的输出
稍后我将报告该内容、
嗯,坏消息
这些变化似乎没有什么不同...
已添加一个1000 μ F 电容器至 C12
将5k4稳压器电阻依次更改为5k 和3k35
尽管安装的5k42似乎没有电压、但我无法测量其上的任何电阻(在其他 PCB 上工作正常)
不过、不知道为什么会这样
VOUT、5k reg、无电容、NOC 负载
节点、5k reg、无电容、NOC 负载
VOUT、5k reg、无电容、100 Ω 负载
很抱歉误解了;我确实有多个 PCB、但其中只有一个 PCB 上有 tpsm 模块、因为这是 JLC 在其部件库中没有的组件
使用万用表跨 RS 电阻器进行测量、这些测量值写在相应的图片上方
而只是 PCB 上放置了 SMD 电阻器、无法从其中获取读数
在进行测量或再次为其供电之前、我已经清洗了所有物品、因此这不应该是个问题
您好、Florian:
您是否手动焊接了 TPSM 器件? 如果是、您是否确保所有引脚都已接触?
谢谢。
约瑟夫
我使用热板焊接 tpsm 模块、只要我在焊接模块时可以清楚地看到引脚之间没有任何短路、并且所有引脚都与各自的焊盘接触
您好、Florian:
您可能需要尝试重新组装模块、因为我们观察到一些很难用其他方式解释的问题。
此外、您是否可以尝试测量 RS 引脚上的电压以查看反馈到模块的电压?
谢谢。
约瑟夫
在重新连接 rs 模块之前、将首先检查 tpsm+上的电压并报告该电压
不应该太长
C13上的3k35,1000uF 电容器、1000uF、100 Ω 负载 RS
RS +、3k35、C13上1000uF 电容器、无电容器、100 Ω 负载
C13上的 RS +、3k35,1000uF 电容器、无电容器、无负载
您好、Florian:
看起来 RS +引脚直接连接到 VSS、没有分压。
如果这实际上也是 RS 引脚电压、则可能已损坏器件、因为该引脚的绝对最大额定值为3.6V。
拆焊模块后、更换 RS +电阻器或确保没有任何短路。 如果模块因 RS 引脚上的过压损坏、您可能需要更换为新模块。
谢谢。
约瑟夫
嗯,不是很好
25降下来的排水...
更换模块将不得不等到明天
作为参考;该模块是否在 Vss - rs +之间没有电阻器的情况下工作?
您好、Florian:
如果您将 VSS 直接连接到 VREF+引脚、该模块只能支持高达 RS 的输出电压。
谢谢。
约瑟夫
当时想、*在 RS +和 VSS 之间没有电阻器或连接时会发生什么情况、我想从一开始就可能出现了这种情况
在我再次向 PCB 施加电压之前;是否需要检查任何具体情况、以及应该看到什么?
不想刻录另一个模块
tpsm 模块的焊盘布局、似乎有两个引脚没有进行连接、两个焊盘没有完全焊接
检查未焊接的引脚;一个没有应该进行连接、另一个似乎是 rs 引脚
您认为我只需在该焊盘上再添加一些焊料、然后使用相同的 tpsm 模块重试?
作为参考;我应该在 GND+和 rs 之间测量多大的电阻? (假设 GND、VSS+和 rs 之间有一个分压器)
我也只能确定电阻器上只有一个连接、因此我无法从它获取读数、似乎我只是很不幸有这个连接。
您好!
我们将在下周早些时候发布回复。
此致!
卡兰
是的,已经猜测到下周上班时间才能得到答案^^
您好、Florian:
如果未焊接 RS 引脚、则它应该正常且不会损坏。 在 GND+与 RS 之间有一个1kOhm 的电阻、因此我期待与它类似的电阻。
我要首先焊接您的 RS +电阻器并测量电阻、然后焊接模块并确保引脚进行连接。 您可以尝试使用万用表上的导通性设置来检查节点是否连接在一起。
您认为我可以在该焊盘上再添加一些焊料,然后使用相同的 tpsm 模块再试一次吗?
是的、请确保之前未焊接的焊盘有足够的焊料、然后可以使用一些助焊剂来帮助焊料回流。 在回流过程中、焊料应融化、并使器件与焊料表面张力"居中"。 这通常是您知道它成功建立连接的方式。 如果任何引脚有多余的焊料、我建议使用焊锡膏去除一些焊料、以便每个引脚有大致相同的焊料量。
谢谢。
约瑟夫
内部有一个1k Ω 电阻器从 RS +连接到 GND,因此我希望能得到类似的电阻器。
您能向我指出 tpsm 模块上的连接在哪里吗? 然后、我可以直接从那里检查到 rs +电阻器、
是的、这差不多是我焊接它的方式;唯一的区别是我使用了焊锡膏
当我加热它时,它稍微移动到了正确的位置,但这并不完全意味着所有的连接都是这样做的,这很明显。
将检查以重新焊接 tpsm 模块、然后返回给您
手指交叉是指缺失 rs +连接
您能否向我指出 tpsm 模块上的连接所在?
1K 电阻器如模块右上角所示、与 IC 的引脚1和2相连。
您能否提供 PCB 上连接到外部的每个引脚?
然后、如果每个单独的引脚与载板 PCB 接触、我可以测量它、并确保没有缺失的连接
查看我的原理图;在我的 PCB 上、我可以访问网(引脚):
GND:8-11、17、18、34、36、 37、39 41、45-58
VOUT:1-7、59-66、69
PVIN:12-15、67
RS +:35
输入电压:16
AGND:19、33
VSEL:28
RT:30
模式:31
斜坡:32
我无法访问;
软件:42-43
ILIM:20
BP5:21、22
ISHARE:23
VSHARE:24
英语:25
PGOOD:26
同步:27
SS:29
DNC:38、40
已连接:
接地
输出电压
PVIN/VIN (PVIN 和 VIN 通过0欧姆电阻器连接、因此在没有查看 tpsm 电机模块的情况下我无法确定连接了哪个电阻器)
RS +
Vsel
MODE/RAMP 似乎短路
如果出现这种情况、会有什么影响?
似乎在模块上找不到这两个网的连接
AGND
RT
弗洛里安
该模块使用的 IC 是 TPS543C20A。 如果您检查器件的引脚并使用它来识别模块内部的引脚、那么这可能是最简单的。
MODE/RAMP 引脚不应短接。 它可能导致选择错误的配置设置。
谢谢。
约瑟夫
您能告诉我这是什么电阻器(紫圈)吗?
在检查时、我注意到模块上出现了 MODE 和 RAMP 之间的短路、但在解决短路问题时、我不小心拆焊了该元件、而没有注意到
我现在要尝试另一个模块、期待接下来的工作
这个值应该是数据表中给出的78.7k 字节:
谢谢。
约瑟夫
是的、我认为这适合模块的焊盘。
焊接在不同的 TPSM 模块上、但现在 Vout 为0V
我事先检查了从我的 PCB 到 tpsm 的所有连接是正确的,所以我不知道这一次会是什么原因
除了模块之外、您是否修改过 PCB? 电阻器更改时、您可能忘记更换组件或输入错误的组件了吗?