This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:如果电流受到限制、PWM 输入是否会因负电压而损坏?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09-Q1, TPS92611-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278683/tps92611-q1-will-the-pwm-input-be-damaged-by-negative-voltages-if-current-is-limited

器件型号:TPS92611-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G09-Q1

PWM 输入的绝对最大额定值为-0.3V 至45V。我假定输入上有一个反向偏置二极管、-0.3V 的限制就是要阻止该二极管中有电流。

许多其他具有相同电压下限约-0.3V 的 IC 的数据表中指出,只要电流被限制在某个低值,电压就大不重要。 例如、 SN74AHC1G09-Q1具有-0.5V 和-20 mA 的限值、该限值为"如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出电压额定值。"

我们希望使用的电路将导致在反向电池连接期间 PWM 输入被驱动为负值约为1 mA。 供电和输入的电源将由二极管提供保护。

1 mA 电流是否会损坏  TPS92611-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malin:

    我无法确定地说它不会被反向电流损坏、因为规格完全取决于电压。 为了安全起见、我还建议使用二极管来保护 PWM 输入引脚。  


    此致!


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。