请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 团队成员:
客户通常将 UCC28070用于① μ s 波形用例。
用于确认某些用例。 整流薄膜电容输出电压用②表示。
目标如下:
1.芯片通常可以在200Hz 左右加速吗?
2.只需要升压功能。 PF 最好达到≥0.85就可以了。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen:
我假设您指的是工频、在这种情况下是肯定的。 UCC28070被设计用于支持高达200Hz 的线路频率。 这是 同一封装上的另一个 E2E 帖子。
我希望这可以回答您的问题。