大家好、
~希望在输入电压为3~15V 且输出电压为3.3V/0 90mA 且采用 PFM 模式时使用 TPS63070。 它们使用470kΩ/ 150kΩ±1%作为分压器来测量输出电压。
数据表中未说明 TPS63070的输出电压精度。
您能告诉我采用 PFM 模式时 TPS63070在3.3V 的输出电压精度吗?
谢谢。
此致、
傅伟成
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Foong Wei Seng:
在这里您可以找到 PFM 以及 CCM 中反馈节点的精度: TPS63070数据表| TI.com
输出精度取决于反馈节点精度和电阻分压器精度。 此工具可帮助计算电阻分压器精度: VOLT-DIVIDER-CALC 计算工具| TI.com
此致、
布里吉特