This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116反相降压/升压转换器问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276268/lm5116-lm5116-inverting-buck-boost-converter-issue

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

HIE 团队、

我需要使用 Webench 电源设计工具将12 VDC 转换为-65 VDC、2A。 这提供了一个基于 LM5116转换器的原理图。 但是、当我尝试使用 TINA-TI 进行仿真时、仿真会遇到收敛问题。

这是原理图和仿真文件:

这是 WEBENCH 电源设计器生成的警报、

这是仿真文件:

e2e.ti.com/.../LM5116_5F002D00_65V_5F00_Simulation.TSC

我怎么能够最好地解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 Webench 尝试了另一种仿真、但仍遇到收敛问题。 我如何能够最好地继续?

    e2e.ti.com/.../LM5088_5F002D00_65V_5F00_Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nyasha

    当 PGND 和 AGND 引脚连接到接地符号时、器件模型可以正常工作。  

    如果您1)将 CIN 接地连接到 COUT 的正极连接、2)从 COUT 的正极连接处移除接地符号、 3)将 COUT 的负极连接连接到接地符号、则可以进行仿真。

     

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 的@EricLee 对您的答复,它真的很有帮助。 我运行仿真1秒、但是获得的结果与 Webench 计算结果不同。 仿真给出的是-11V、而不是 Webench 计算出的-65V。 我知道您的权变措施与 Webench 设计的权变措施不同。 那么、如何调节该电路来获得所需的电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Nyasha

    我认为您的原理图与 WEBENCH 建议不同。 请仔细检查元件值。  

    -- EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL