请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 您好!
我想知道如果我使用3.3V 为 tps61169的 VIN 供电、并使用1.8V 的 PWM 信号电压为 CTRL 引脚供电、它是否正常工作。
我阅读了数据表、在第10页中写入了:"使能上升沿阈值电压为1.2V"、所以我会确认是否发生了1.8伏的方波 PWM 信号的情况。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.