请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 大家好、
我对读取功率有3个问题。

(1)对于 Rs、我们应该使用1m Ω 或0.7m Ω?

(2)我们应该使用 b=-4000、R=-3。 对吧?
(3) m = 7553、b =–65、R =–1是如何导出的? 您能否说明计算过程?
尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对读取功率有3个问题。

(1)对于 Rs、我们应该使用1m Ω 或0.7m Ω?

(2)我们应该使用 b=-4000、R=-3。 对吧?
(3) m = 7553、b =–65、R =–1是如何导出的? 您能否说明计算过程?
尼森
尊敬的 Nison:
1) 1)您应该使用0.7 mΩ。
2) 2)您应该使用 m= 17010 x 0.7、b =-4000、R =-3进行功率计算。 我更改了 m 和 R 的值、以将 m 的值最大化到32767。
3) 3)我不确定这些系数是如何获得的。 我希望用户无需也知道。 用户不应在固件中更改这些系数。 否则、现实世界的遥测数据将会错误。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。