This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池充电器 IC 故障

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277748/bq24172-battery-charger-ic-failure

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

 我对这款电池充电控制器 BQ24172有电气问题

我们有一个带5个控制器的充电底座、这些控制器可为锂离子电池充电。 我们看到现场出现故障、但还不确定根本原因。 需要调查

我们的电池组中包含 BQ40Z50 IC、

我们会看到电池组关闭、充电器无法再为电池组充电。 我们还看到充电器控制器 IC 停止充电。 可能有一个或两个问题(一个在电池组中、一个在充电器基座 IC 中)?

我们的充电基础由一个12VDC 适配器(3.3A)供电

在电池组制造商评估退回的"故障"电池后、我们收到了该制造商的工程报告。 他们声称"所有退回的电池都触发了 CFETF、这是永久性故障。" 它是充电 FET 永久性故障。

上载报告以供参考:(如果有人可以帮助、将其秘密发送)

Charger Bay 原理图:(如果有人可以帮助、将秘密发送)

电池组原理图:(如果有人可以帮忙、可以私密发送)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    总部位于德克萨斯州达拉斯的充电器和监测计团队相互独立。  我建议从监测计团队开始、以便我将您的职位转到该团队。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、非常感谢 Jeff! 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是、我多久能从这个团队获得回复? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    请通过内部消息发送所有文档以对此进行调查。  

    这里发生的情况可能是、在 CHG FET 应关闭时、监测计感应到的电流大于 CFET:OFF Threshold。 这往往表明 CHG FET 不能正常工作。



    在私下发送文档时、如果可能、还请包括配置文件(gg)和日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我已通过一封私人邮件将这些文档发送给您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我收到了它们。 让我们私下继续支持。  

    此致、
    何塞·库索