This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952通信时间计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79652-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270300/bq76952-bq76952-communication-time-calculation

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ79652-Q1

您能向我介绍一下 IC 的通信时间计算 Excel。

如果我输入堆栈器件的数量、命令或响应中的寄存器数量、应该会给我一个大概的通信时间。

用于 I2C 上拉的寄存器大小为我提供了指导。 我面临的信号完整性问题应该有什么价值? 在数据表参考表中将其设置为1.5k、但在推荐原理图中将其设置为10k。

请提供更好的价值。

此致、

基什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    我只是想再次确认一下、您是指 BQ79652-Q1而不是 BQ76952?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 BQ76952

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    我们没有用于计算 BQ76952上通信时间的 Excel。 BQ76952也没有菊花链通信、因此时序不受堆叠配置的影响。 第2部分 的  BQ769x2软件开发指南 讨论命令时序、 表9-2 TRM列出了大多数可用命令和子命令的近似处理时间。

    选择 I2C 上拉电阻值时需要在功耗和速度之间进行平衡。 较小的电阻器可缩短信号的上升时间、从而提高信号速度、但它也会增加总线的电流消耗。 较大的电阻消耗的功率较小、但上升时间会较大、因此较慢。 10k Ω 是一个很好的起点、如果信号不够稳定、则减小电阻值将在增加的功率成本下改善信号。

    此致、

    马克斯·韦博肯