This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:设计文件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79600EVM, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278610/bq79600evm-design-files

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79616、BQ79600-Q1

您好!

您能否为 bq79600evm 提供设计文件? 我想它们是 Altium。

我使用 bq79600和 bq79616设计了一块电路板、这可能对我有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    我已授予您对包含这些设计文件的 mySecure 文件夹("BQ79600-Q1_development")的访问权限。 您应该能够在~1小时内查看材料(一旦系统刷新)。  

    此致、

    朱莉娅·路易斯