This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:即使 EN 为低电平、输出端也有残余电压

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278242/tps61500-residual-voltage-on-output-even-when-en-is-low

器件型号:TPS61500

您好!

我刚刚构建了该电路、一切都按预期运行、但我注意到、即使 EN 引脚为低电平、LED 输出上也有一些残余电压(根据我的理解、TPS61500应该进入关断模式...)

这是正常的吗?

无论如何、吸收电流似乎非常低、我现在无法精确测量它、但似乎低于0.1uA。 LED 显然不亮。

谢谢、此致

MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我刚刚 通过硬方式(将其短路!)对 CL3放电、残余电压已降至0.82V。  这不是问题、无论如何、我想知道该残余电压为什么仍然存在。

    此致

    MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我可以知道您的输入电压是多少吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    输入电压为3.0V 至4.2V (锂离子电池)

    Br

    MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    在我看来、这种行为似乎符合预期。 当您切断 IC 电源时、输入电压仍会通过电感器和二极管到达 Vout、因此输出电容器会充电至~Vin 减去二极管正向电压。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、我怀疑是一样的。 嗯、一旦输出电容器被充电、这就不是问题... 无论如何、我不明白电容器上的电压为什么大约为0.8V;在4.0V 输入下、它应该为4.0V - 0.6V (二极管压降)= 3.4V。  

    非常感谢、此致

    MD