This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:IC 未点亮 MOSFET 似乎处于关断状态

Guru**** 2533800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278026/lm5122-the-mosfets-are-not-being-fired-by-the-ic-appears-to-be-in-a-shut-down-state

器件型号:LM5122

设计: 198 LM5122QMH/NOPB
LM5122QMH/NOPB 38V-55V 至65V @ 12A

进入电路的电压等于输出电压。

VIN+ 41VDC

VOUT = 41VDC 而非65VDC

SS = 1.77V

VCC= 7.6V

BST = 51V

FB = 0.75V

Web Bench 原理图  

e2e.ti.com/.../lm5122-Schematic.pdf

我的原理图

e2e.ti.com/.../Q500108-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您能否将测量结果与示波器分享一下?

    启动很重要:VIN、FB、SS、COMP

    然后、请放大任何看起来可疑的内容。

    此致、
    布里吉特