This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:关于 TPS54331的查询

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54531, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273314/tps54331-query-regarding-tps54331

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS54531TPS54332

您好!

我们在设计中使用此器件(TPS54331DDA)将12V 转换为5V。 附加了屏幕截图以供参考。
我们是否可以使用 12V 以使能 如果不是、您可以建议使用使能引脚支持12V 的直接替代 IC。

此致、
N·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    TPS54331 EN 引脚的绝对电压为6V、不能直接连接到12V 输入电压。

    TPS54332/tps54531等其他 P2P 器件也具有相同的6V abs。

    您可以更改布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的回复。

    不幸的是、电路板已经制造出来并可供组装。 除了重新布局之外、您是否有其他解决此问题的建议?

    此致、  

    N·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    您是否能够切断迹线? 悬空 EN 引脚可以启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的建议、我们将尝试这一项。

    谢谢。

    N·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54331 EN 引脚的绝对电压为6V、不能直接连接到12V 输入电压。

    [/报价]

    大家好、我是南达的同事、Vijetha。 请务必扩展他的问题、即如果 EN 引脚连接到12V

    我们收到组装板后、目前正在通过手动将 EN 引脚悬空进行测试。 但我们想根据我们的设计、通过将 EN 连接到12V 来在1个电路板上进行实验。 它会导致严重损坏还是未来会导致可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vijetha、

    我们不建议让器件 在 绝对电压条件下工作、从而无法确保器件正常运行。