This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663'dVdt 引脚上的电容进行浪涌设置时有问题?

Guru**** 2515820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278110/tps2663-question-on-the-tps2663-s-in-rush-setting-by-cap-on-dvdt-pin

器件型号:TPS2663

您好!

dVdT 引脚上电容器的浪涌设置仅在上电期间有效、还是在上电后持续有效?

塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想知道如果在运行期间出现快速大的电流瞬态、会发生什么情况? 因此、以上问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    dVdT 电容器将仅在启动期间控制浪涌电流、上电后不控制。

    此致

    G·库纳尔