This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:电源读取

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278239/lm5066i-power-read

器件型号:LM5066I

大家好、

我对读取功率有3个问题。  

(1)对于 Rs、我们应该使用1m Ω 或0.7m Ω?  

(2)我们应该使用 b=-4000、R=-3。 对吧?

(3) m = 7553、b =–65、R =–1是如何导出的? 您能否说明计算过程?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    1) 1)您应该使用0.7 mΩ。

    2) 2)您应该使用 m= 17010 x 0.7、b =-4000、R =-3进行功率计算。 我更改了 m 和 R 的值、以将 m 的值最大化到32767。  

    3) 3)我不确定这些系数是如何获得的。 我希望用户无需也知道。 用户不应在固件中更改这些系数。 否则、现实世界的遥测数据将会错误。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您只能从1701改为17010,但保留 R=-3。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    很抱歉我的错误。 R 应为-4。  

    M= 17010 x 0.7、b =-4000、R =-4