This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:电路在低电流消耗时会产生噪声。

Guru**** 2512335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263632/tps63811-circuit-is-audibly-noisey-at-low-current-draw

器件型号:TPS63811

我们使用 TPS63811将 输入电压提升至可以为备用电池充电的水平。 当电路通常工作正常时、我们已注意到、当电路绘制约80mA 时、会发出高音的声音。 在低于10mA 和大约300mA 的电流消耗下、没有明显的声音。 我们怀疑它是电感器、但我们可以验证。 此外、80mA 处电感器的频率约为200kHz 、在5mA 处存在一组约为860Hz 的脉冲。  

电路原理图如下所示:

我们正在使用的电感器是 Coilcraft XGL4030-471ME。 输入端还有一个330uF POSCAP、但未显示在原理图上。


这里的任何见解都将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很奇怪、当开关频率为200kHz 时可以听到可闻噪声、您能否再次确认?

    大多数情况下、噪声源不仅是电感器、而且 MLCC 也是源、通过将电感器远离电路板、很容易找到主要噪声源是谁。

    所用的电感器确实是过度使用的、对于  DFE201610P-R47M、我认为它也会有助于降低噪声。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您提供的信息。

    我的假设是、噪声并不表示电路问题或潜在的故障。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我想我们需要更多信息来确认、您能否帮助捕获一些波形、包括 Vin/Vout、开关节点和电感器电流。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我将捕获这些波形、然后给您回复。 我将使用75mA 设置测试、以加载电路。  是否希望查看其他电流负载下的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、让我们首先看看75mA 负载时发生了什么情况。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    下面是电池充电期间的一些示波器捕获。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢。

    伦纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rennard、

    您是否尝试使用产生噪声的可能性较小的较小电感器替换电感器?

    电感器通常是噪声源、但需要通过机械方式将该噪声呈现到整个电路板上、也就是在这里。 因此、机械尺寸更小的电感器通常更好。

    另一个测试是将电感器从电路板上提起并用导线连接。 如果噪声消失、则电感器是源。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rennard、

    根据 您分享的波形、这只是一种典型的 PFM 开关、没有问题也没有潜在故障的风险。

    此致

    陶氏