This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:模块禁用时、Vout 不断开

Guru**** 2532030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277736/tlv61046a-vout-is-not-disconnected-when-module-is-disabled

器件型号:TLV61046A

您好!

我们在 NBIOT 低功耗、电池供电的应用中使用 TLV61046A 升压转换器为传感器供电。 我们使用3.6V 锂电池并已将该器件配置为在输出端获得5VDC:

我们使用了推荐的元件。 问题是、我们在禁用器件设置 Ven = 0V 后会通过输出消耗功率。 如果没有连接负载(传感器)、则输出电压为3V、并且没有附加消耗、但如果连接传感器、则输出电压约为5 mA 消耗、输出电压降至1.8V。

我想在有负载的情况下、进入关断模式应该会将 Vout 降低到0V、所以我猜还是缺少了一些东西、或者器件可能无法按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    负责的团队是本周中国国庆日。 请等待下周再回答此问题。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    当 EN 为低电平时、此器件将输出0V、不是3V 或1.8V。

    我认为有问题、云端、请提供原理图和 PCB 让我查看?

    也可以应用 EVM 来进行测试。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    这是原理图、我已将 R42更改为374k、以获得5V。

    不知道什么是 EVM。 如果需要、我可以共享项目文件。 我用过 Circuit Studio。 如果您认为有用、我可以上传项目并共享链接、以便您进行审阅。

    另一方面、我已下载 PSpice for TI。 假设我不习惯使用 PSpice、我尝试在 Ven = 0时对电路和输出进行仿真、Vout = Vin

    以下是 Spice 项目的链接:

    https://we.tl/t-XGlGjaMuDi

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、忘记了 Spice 仿真的最后一部分、我没有注意到它是 UV、因为它显示为3.556、所以我认为它是同一个电压、显然它不是。 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    PCB 的原理图也一样正常。

    它可能与您使用的器件相关。

    建议应用其中一个评估 板 并进行试用。

    TLV61046AEVM-833评估板| TI.com

    此致

    费格斯