This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:数据表中未说明 UVLO 功能

Guru**** 2391495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277781/tps54202-uvlo-functionality-unclear-in-datasheet

器件型号:TPS54202

除了在计算 R4和 R5的公式中提到 Vstart 和 Vstop。 对于输入电压下降或上升、V_en_rising 和下降似乎意味着锁定触发的迟滞窗口的范围。
我想将器件设置为只在22V 开始工作、一直到输入范围的28V 上限、但数据表感到含糊不清、迄今为止、我对它的解释导致电阻器的值似乎超出了适用范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    Zixu 将在中国假期后向您反馈(9.29 ~ 10.6 )。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    VSTART 是 Vin 的启动电压阈值、而 VSTOP 是 Vin 的停止电压。

    BRS

    资旭