This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:低温性能

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275785/bq34z100-g1-bq34z100-g1-bq34z100-g1-low-temperature-performance

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB
  • 大家好!

  • 我正在使用"LiFePO4"电池、我已经获得了"低温 GoldenImage"。 我一直在进行放电测试(电量为30%且张力低)、soc 的电压已从1%变为100%。
  • 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个重复的线程。 我们将继续支持 现已问世

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道为什么会这样吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道为什么会这样吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:  

    很抱歉回复延迟。 我分配给我的线程的工程师不在办公室。

    请分享 bqStudio 的配置(gg)和日志文件、我将进行查看。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5460.TCU101_5F00_2023_5F00_09_5F00_28.xlsxe2e.ti.com/.../8284.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    日志并不是很有意义。 最好使用 bqStudio 日志文件提供完整的充电和放电周期。

    我看到的温度为-130、这是什么单位?  

    您提到您获得了低温黄金映像、您是说您使用 GPCRB 工具来针对低温优化内部电阻吗? 如果是、您能否也提供 GPCRB 报告?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以 Tº(x10)[-130 =- 13ºC ]为单位的温度。 可以。 我使用 BqStudy 获得了低温黄金映像。  

    我附上我发送的内容。

    此致

    e2e.ti.com/.../chem_5F00_id_5F00_BST6_2C00_7Ah_5F00_4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    提供的数据是 GPCRB 工具的输入、而不是报告。 我继续输入数据、得到这个结果。  e2e.ti.com/.../chem_5F00_id_5F00_BST6_2C00_7Ah_5F00_4_2D00_report.zip

    我很惊讶该工具没有引发错误。 lowtemp 和 roomtemp csv 文件需要头文件、请参阅下文。 确保经过时间以秒为单位、电压以 mV 为单位、电流以 mA 为单位、温度以摄氏度为单位。


    在获得 GPC_Report 输出后、您需要使用 BQStudio 对 Chemdat12_ID445文件进行编程、这将更新热参数以在低温下进行正确监测。 此外、您还需要使用 bqStudio 上传 g_out 文件。 我喜欢进行高级导入、只是输入 gg.csv 和 gg_out.csv 之间的差异。  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经改变了 excel (与名称),它报告我相同的档案。 其余的流程都是按照您对我说的那样完成的。 但是、这怎么解释呢、在充电断开且电池电压如此低的情况下、它给了我100%的 SOC。

    此致、  

    UNAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:


    其余的进程都按照您对我所说的方式完成。

    我与您正在使用的 gg_out 和配置文件进行了一对一比较、发现了差异。 这意味着有些参数没有复制过来。

    但是,它怎么能解释,在电池电压如此低的情况下,它给了我100%的 SOC。[/quoto]
    此日志没有什么意义。 最好使用 bqStudio 日志文件提供完整的充电和放电周期。

    请提供从完全放电到空放电循环的 bqStudio 日志。

    此致、
    何塞·库索

    [/quote]