This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:DataFlash 读取错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277427/bq33100-dataflash-read-error

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: BQEVSWEV2400

我将在我们的一个项目中使用 BQ33100。 我们严格遵循 BQ33100 EVM 的原理图设计、现在我们使用 EV2400与 BQEVSW 进行通信。 通信已经建立、我可以在 BQEVSW 中读取 SBS 页面。 但当我切换选项卡到数据闪存,得到一个错误说"错误读取数据闪存代码=6"。  

芯片处于解封模式,系统电压约为7伏,(假设 DF 更新正常电压默认为4V ), 任何安全/运行标志都会被设置。

我能够使用相同的设置在 BQ33100-EVM 开发板中读取 DataFlash。 在从 TI 购买的全新 BQ33100芯片中读取 DFF 可能会有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athullia、

    如果您能够从 EVM 读取、但不能从您自己的电路板读取、我会仔细检查所有与通信相关的连接是否正常、并放置一个逻辑分析仪、以确保发送的命令是干净的。 您是否确认 BQ33100是否已通电且电源是否稳定?

    此致、

    怀亚特·凯勒