This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:PWM'd 负载下未发生过流故障

Guru**** 2812245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277767/bq76920-over-current-fault-not-occurring-with-pwm-d-load

器件型号:BQ76920

使用 配置为8.25A 过流跳闸点的 BQ7692006PWR 在8ms 内无法产生故障。   BQ7692006PWR 通过 I2C 返回-9.79A 的电流测量值。  该电路正在驱动经过 PWM 处理的 电阻负载。

当我对负载进行短路时、会发生短路故障。  过压和欠压故障均按预期发生。

我将 PROTECT1 0x82、PROTECT2 = 0x03与4m Ω 的传感电阻器配合使用。  这会导致以下保护设置:  

SC:22.25A 对于 70us OC: 8.25A 持续 8ms

 从 SYS_CRTL1到 UV_TRIP 读取寄存器值时、我会从 BQ7692006PWR 中获得以下值



这是定制电路板、不是 EVM、我具有以下示波器屏幕截图。  由于示波器探头上的接地线较长、因此垂直刻度不是很准确、因此会产生噪声。  但它确实显示了感应电阻器 R105处经过 PWM 处理的电流。  C66上存在类似的信号、但我没有足够的手将探头固定到位并捕获图像。



我很好奇具有 PWM 的负载是否会阻止触发过流、因为超过阈值的电流小于8ms。  BQ IC 返回的电流测量值高于过流跳变阈值似乎很奇怪、但不指示过流故障情况。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon、您好!

    是的、如果 PWM 脉冲少于所需的时间、保护将不会触发、即使它高于您设定的阈值。 另外、可能还需要考虑一些容差(请参阅数据表下方的图像):

    从波形可以看出、PWM 信号似乎在微秒范围内、正确吗?

    根据您的设置、我看到如果条件在8ms 内保持有效、则保护应该在8.25A (如果使用4m Ω 电阻器)触发。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙