请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9081 主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2、
在 USB-TO-GPIO 已停产且不可用的情况下、截至9个月前、USB-TO-GPIO2不支持 UCD9081、那么使用 UCD9081 EVM GUI 软件对此 IC 进行编程时、硬件接口的状态是什么? 我们是否需要设置 EOL 编程脚本、或者目前是否有更简单的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 USB-TO-GPIO 已停产且不可用的情况下、截至9个月前、USB-TO-GPIO2不支持 UCD9081、那么使用 UCD9081 EVM GUI 软件对此 IC 进行编程时、硬件接口的状态是什么? 我们是否需要设置 EOL 编程脚本、或者目前是否有更简单的方法?