This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:关于 SW 引脚下冲

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277835/lm62460-about-sw-pin-undershoot

器件型号:LM62460

您好!

我使用 LM62460测量了 SW 引脚的下冲。 连接波形。
下冲时间为6.4ns、并降至-1.83V。
查看数据表中(3)绝对最大额定值的说明、似乎可以看出我的测量结果包含哪些内容。
我的测量结果是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。
    为避免测量误差、示波器使用差分探头。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可以的、因为当低侧 FET 关断时、卸载会导致瞬时出现负脉冲。

    该脉冲中没有足够的能量来损坏器件、因此应使用您提供的 SW 节点测量值。

    此致、

    吉米