This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:POH 击穿

Guru**** 1165850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H, LM5022, LM5156H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277922/lm51561h-poh-breakdown

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5156H

尊敬的德州仪器支持:

我希望这条消息能让您满意。 我目前正在进行一个设计项目、具体目标是使电源平均使用寿命达到15年。

我在 LM51561H 的数据表中注意到、它的设计符合或超过 AEC-Q100 1级规格。 但是、在结温= 101°C 的理想情况下、POH 击穿时间为11,000小时、远低于我目标的132,000小时。

我必须承认、我仍在关注这个主题、非常感谢您提供的任何指导或资源、帮助我更好地了解 PoH、平均寿命以及如何确保我的设计具有长期可靠性。

您碰巧有一个简单的计算器或工具、它允许我输入与我的应用相关的条件并获得更真实的平均寿命估计值吗?

我还在数据表中读到了有关 LM5156x 扩展可靠性的其他信息。 这些信息在我的评估中将非常有帮助。

也许我没有正确地选择合适的芯片、我必须探索替代的解决方案、比如传奇的 LM5022、我相信您的经验和指导会指引我走向正确的方向。 您有关适用于我的应用的组件的信息将非常宝贵。

感谢您的帮助、期待您的答复。

此致、

卡纸