This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:TPSF12C3/TPSF12C1电源

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277951/tpsf12c1-tpsf12c3-tpsf12c1-power-supply

器件型号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C3

您是否对高可靠性、低成本、低功耗12V 电源提出过任何建议、此电源适合直接通过电源为 TPSF12C3/TPSF12C1供电? 如果我正确理解、就不需要电隔离、因为它以 PE 为基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    VDD 的电源(以机箱 GND 为基准)可以来自系统中 PFC 级的辅助绕组。 您应该不需要专用电源。 事实上、大多数系统通常都有12V 的偏置电源。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有以 PE/Chassis 为基准的可用电源、存在一些5V 和栅极驱动器电源、但它们都是隔离的、因此我的问题是需要一个专用电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas,

    我建议从可用的偏置电源(5V)之一生成12V 电压、而不是通过高压(HV)至低压(LV)转换的线路生成12V 电压。 请参阅 SN6505隔离式推挽示例。

    此致、

    时间