This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470A:有多少/RESET 信号电平?

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277590/lp3470a-how-many-reset-signal-level

器件型号:LP3470A

VOL 已指定、但我不理解。

这个 VOH 有多少?

如果未指定为 TTL 电平、请告诉我 FET 导通电阻和 VDS 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi:

    VOL 的电压输出低电平是复位引脚被指定为低电平的电压值。 因此在应用中、由于此器件为低电平有效、因此当复位有效时、复位引脚将读取0V 至200mV。 对于 VOH、电压输出高电平、由于该器件是开漏器件、因此高电平值取决于上拉电阻器和上拉电压值。 例如、如果您有一个10k Ω 的上拉电阻器和 VDD 的上拉电压、则 VOH 为 VDD。 VOH 的典型值、最小值和最大值将取决于上拉电阻器值。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IOUT 低于2mA 时、我认为 VOL 低于200mV。
    即使 IOUT 大于2mA、是否也小于200mV?
    VDD 是否意味着 Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi:

    200mV 是处于低电平状态的复位引脚的最高值。 是 VDD、并且等效于 VCC。

    杰西