This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277141/ucc5871-q1-spice-model

器件型号:UCC5871-Q1

大家好、

我正在寻找的 SPICE 模型  UCC5871Q  我的一个电源设计的栅极驱动器。 在查看 TI 网站时、它被称为"请求"(我提出了一个请求、但没有得到任何响应)。

如果有人可以帮助我们获取 SPICE 模型、那会很有用。

此外、是否有其他方法对栅极驱动器进行建模和仿真(如果模型不可用)?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的联系!

    我们没有此器件的 SPICE 模型、但为我们的引脚对引脚 器件 https://www.ti.com/product/UCC5870-Q1提供了 Simplis 模型。

    此外、对于任何需要 SPI 可编程栅极驱动器的新设计、例如 UCC5871、我强烈推荐我们的新器件 UCC5880。  https://www.ti.com/product/UCC5880-Q1

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的答复。

    我在 LTSpice 中进行仿真、因此 Simplis 对我来说是第一次使用。 但是、LTSpice 是否有获得相同模型的机会?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们没有创建或发布常规 SPICE 模型的计划、由于 LTSpice 条款和条件、我们无法直接在 LT SPICE 中发布或支持模型。

    -丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Daniel 明白。