This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2555660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269790/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561BQ40Z50

尊敬的先生:

我使用的 BQ40Z50EVM-561模块包含四节锂电池。 但在  In Battery Management Studio 中、没有显示第四个电池的电压其他三个可以、请帮助我们。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    请确保在"Data Memory"中针对4个电芯正确设置 DA 配置、如下所示。 bq40z50的默认设置为3节电池配置。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、感谢您的帮助、现在6000mA、我使用 QB76940EVM 为3.7V 电池充电、在使用36V 输入启动硬件后、软件窗口中没有显示任何读数、 屏幕1存在、一段时间后屏幕2存在、且没有更新参数。 我使用 I2C 进行了相同的尝试、现在已完成通信、但没有更新数据、如屏幕3所示。 请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    更改参数时、需要关闭 Auto_Refresh 和扫描。 当重新开启 Auto_Refresh 时、寄存器应发生变化。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺