请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 EV2400
我将在我们的一个项目中使用 BQ33100。 我们严格遵循 BQ33100 EVM 的原理图设计、现在我们使用 EV2400与 BQEVSW 进行通信。 通信已经建立、我可以在 BQEVSW 中读取 SBS 页面。 但当我切换选项卡到数据闪存,得到一个错误说"错误读取数据闪存代码=6"。
芯片处于解封模式,系统电压约为7伏,(假设 DF 更新正常电压默认为4V ), 任何安全/运行标志都会被设置。
我能够使用相同的设置在 BQ33100-EVM 开发板中读取 DataFlash。 在从 TI 购买的全新 BQ33100芯片中读取 DFF 可能会有什么问题