This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于去饱和检测电压的设置值

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277910/ucc21750-about-the-setting-value-of-desaturation-detection-voltage

器件型号:UCC21750

您好!

去饱和检测电压设置是否有目标值?  例如、 高温下的饱和电压是 SOA 等条件下的两倍。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota San:

    DESAT 检测阈值的典型值为9.15V。 但是、由于工艺和温度变化、它具有如下所示的范围:  

    目标值应至少为检测阈值。

    此致!

    普拉蒂克