This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037的 VRTC 用于 GPIO7 (电源保持)

Guru**** 2385380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276006/tps659037-vrtc-of-tps659037-use-for-gpio7-power-hold

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5746

您好!

 我有一个问题、无法解决。

 我们在创建的电路板中针对 AM5746使用了 TPS659037 (PMIC)。

 此 PMIC 具有功率保持功能、此功能分配给 GPIO7。

因此、我们将 LDOOUT_VRTC (1.8V)连接至 GPIO7、复位输入、nSLEEP、BOOT1至10kΩ 上拉电阻。  

"问题点"

 但是、输出 VRTC 的电压电平超过最大值。

 在这种情况下、输出 VRTC 的电压值约为1.95V。

 但是、VRTC 输出最大范围为1.85V。

 

"问题"

 VRTC 输出的最大范围是实际1.85V?

 如果该范围高于1.85V、那么 PMIC 的问题是什么。

 VRTC 仅用于 PMIC 辅助功能引脚的上拉电阻。

 因此、无法调整 VRTC 的值。

 我们认为此 PMIC 或 PMIC 的数据表中的错误会带来任何问题。

最棒的餐厅

西信幸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有第二个问题。

     可以禁用电源保持功能吗?

     我们认为、如果禁用功率保持功能、GPIO7就不需要连接到 VRTC。  

     因此、我们下面将设置电阻器和电路。

      # smps_powergood_mask2电阻器位2:0 (※GPIO_7线路被启用)

      # GPIO7:GPIO 输出模式(主要功能)

      # GPIO7:内部上拉被禁用

      # GPIO7引脚连接到 VRTC (1.8V)

    但是、PMIC 关断。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishibu-San:

      请参阅 此处链接的 UG 以获取问题答案。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

    感谢您的评论。

    但是,我们没有找到我们的问题的最佳答案。

    因此、我们 将改变我们提出问题的方式。  

    ・即使"LDOVRTC_OUT"仅连接到该 PMIC (GPIO7、RESET IN、nSLEEP、BOOT1通过10kΩ 上拉电阻器)、LDOTSRC 上的电压是否可以超过1.85V?

    在上述情况下、我的电路上的 LDOTSRC 电压为1.95V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishibu-San:

     如果此 PMIC 的任何引脚(GPIO7、Reset In、nSLEEP 和 BOOT1)通过上拉>1.8V 的10kΩ 上拉电阻器导致 LDOVRTC 超过1.85V、因为 LDOVRTC 输出根本无法拉取电流、而根本不能灌入电流。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

     谢谢您重播。

     我有一个问题。

     如果 LDOVRTC 上的电压超过1.85V、 是否存在 LDOVRTC_OUT 的任何问题或影响?

     LDOVRTC_OUT 击穿电隔离?

     我认为 PMIC 功能引脚(例如 GPIO7)可以承受5.25V 的电压、因此如果 LDOVRTC 电压超过1.85V、应该没有问题。


     最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki-San、

     最好将 LDOVRTC 输出电压保持在不超过1.85V 的水平。 您可以尝试按照下图所示的 UG 操作吗?

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:  

    输出 Vdds1v8的 PMIC 内部模块的名称是什么?


     我在设计电路时也提到了同样的解释。

     但另一个设计文档说明 GPIO7连接到了 VRTC。

    和 VRTC 电压在数据表中的典型值为1.8V、因此我将 GPIO7连接到 VRTC  

    我感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki-San、

     我 根据 随附的设计检查清单发现 VRTC 的容差为5.25V。  

    e2e.ti.com/.../TPS659037-Design-Checklist-Revision-B.xlsm

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil San  

    我检查了您找到的检查清单。

    级别列如下所述  
     开启模式时为2.5-5.25

    由于在这个电平上可耐受5.25V 电压、这是否意味着 VRTC 的输出能够超过1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki-San、

     是的; VRTC 的输出可能超过1.8V,而且在超过5.25V 之前不会损坏。  

    谢谢!

    菲尔