你好
我觉得我有同样的问题。
在我使用 LMR33620ADDA 的原型中、按照以下原理图进行连接、Vout 始终等于 Vin。
在 Vin =24V 的情况下、我没有看到任何短路、但工作不正常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
下面我发送一些设置和示波器的图片。 PG 从不处于"高级别"。 SW 似乎处于相同的 Vout 电平。 如果我将 Vin 上升到28V、那么我会看到短路、LMR33620可能已损坏(如果将其移除、就不再发生短路)。 输入中的电流被限制在30mA。 LMR66230似乎根本就没有工作。
感谢您的支持
丹尼尔
设置:
PG (A1)与 Vout 间的关系
SW (A1)与 Vout 间的关系
VIN (A1)与 Vout 间的关系
尊敬的 Daniele:
如果您认为输入端的电流被限制在30mA、那么这是电源的设置吗? 对于 Vout=12V 和 Vin=24V 下的2A 输出、该器件需要大于30mA 的输入电流才能工作。 降压转换器的输入电流为:
您还能看到器件在输入电压为24V 时能够正常工作、在输入电压为28V 时能够正常工作吗? 我不知道您所说的"如果它被移除、就不再存在短路。"
此致、
岭
您好,
是的、30mA 的极限值是电源的设置值。 这是首次为这些原型上电、因此我希望确保在增加电源电流之前没有电气问题、例如短路。 此外、没有连接高负载、电路板正在灌入20mA (LED、LDO...)。
当 Vin=24V 时、器件不工作(输出电压为24V、而不是12V)。
如果我在28V 时增大 Vin、电源电压会下降、而且板会 降低30mA 的限制、因此肯定存在短路、问题可能出在 LMR33620内部、因为当我从板上移除 LMR33620时、灌电流要低得多。
尊敬的 Daniele:
为了实现良好的散热和电气性能、器件需要使用散热焊盘连接到接地平面。 对于您使用的 HSOIC 封装、散热焊盘还用作 AGND 引脚、这是内部基准和逻辑的接地基准。 如果问题仍然存在、请连接散热垫并进行测试。 我附上了数据表中的布局示例的屏幕截图: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620.pdf
此致、
拉赫蒂·里奇