This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430EVM:输出纹波

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277089/lmr51430evm-output-ripple

器件型号:LMR51430EVM
主题中讨论的其他器件:LMR51430

关于此 EVM 有两个问题。

为什么 C8和 C9都未 按下图所示放置在 EVM 上? 在 EVM BOM 上、这两个文件看起来都进行了放置。  

2.客户尝试在未修改任何元件的情况下测试 EVM。 Vpk-pk 非常高。 您能指导如何提高效率吗? 谢谢。  

 

动态负载条件:

导通时间:10ms

关断时间:5ms

S/R:6A/us

测试1:0.3A -> 2.5A、Vpk-pk:807mV

测试2:0.3A -> 3.0A、Vpk-pk:1.07V (波形如下所示)

这里测试了更多波形。

e2e.ti.com/.../LMR51430EVM-Test-Waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果电容器是 EVM 设计的可选元件、则可能不会安装这些电容器、但仍保留焊盘、让终端用户能够在选择添加元件时选择添加元件。

    为了改善负载瞬态响应、请 增加输出电容。 LMR51430数据表的第9.2.2.5节提供了更详细的信息以及用于计算特定 Vout 过冲和下冲的输出电容的公式: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr51430.pdf

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、输出电容可以具有稳定性和相位裕度? 然而、RD 已经增加了100uF、在上冲/下冲上没有任何变化。  

    通过与高侧反馈电阻器并联的 Cff 电容器是否可以改善这一点? 您认为应该提升的 R/C 价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    输出电容确实会影响稳定性和相位裕度。 添加输出电容可以增大相位裕度。 CFF 电容器可改善负载瞬态响应。 不过、电容的正确值取决于转换器本身的带宽。 您需要确定转换器的交叉频率才能计算 Cff 电容的起始点。 然后、您需要在实验中进行调整、直到达到所需的过冲。 以下是指向该主题的有用应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    此致、