This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:Cff 值与120pF 不同

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273072/tps62a01-cff-value-different-than-120pf

器件型号:TPS62A01

大家好、

数据表仅提到120pF 作为 Cff 的选项。 我的客户没有此选项。 它们是否也可以使用100pF 或220pF?

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您与我们联系、

    前馈(Cff)将影响阶跃负载性能。 Cff 较高将导致上冲/下冲较低、但会延长恢复时间。 TI 仅评估了从0到120pF 的 Cff 值。 如果您想使用较高的 Cff 值、则需要考虑稳定性问题。 如果您使用的 Cff 值较高、请进行稳定性分析。

    您可以使用波特100执行稳定性分析。 请查看随附的指导波特图测量的文档。

    稳定性相关资源:

    简化稳定性检查(修订版 B)(TI.com)

    了解和模拟直流/直流转换器的环路稳定性测试

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决。

    谢谢。此致、

    Moheddin。