This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:接近绝对最大值的阴极工作电压

Guru**** 2797215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277485/atl431li-operating-voltage-on-cathode-close-to-abs-max

器件型号:ATL431LI

Vref 阴极上的工作电压高达36V。 绝对最大额定值在37V 非常接近。 客户在过压保护电路中使用组件、该电路将钳制在36V。 在快速瞬变时、电压可能击穿至36.4V。 应该关注客户吗? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    不建议长时间以绝对最大值运行器件、但只要瞬态电压不超过37V、应该就不会出现问题。

    此致!

    沃尔特