This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2083-V1P3:刷写和校准后激活安全输出

Guru**** 2388740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29311, BQ2085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275884/bq2083-v1p3-safe-output-activated-after-flashing-and-calibrating

器件型号:BQ2083-V1P3
主题中讨论的其他器件:BQ2083BQ29311BQ2085

我们将 bq20830V1P3与 bq29311一起用于我们传统的产品线之一。 我们在对 GG 文件进行编程后立即激活 bq2083上的安全输出、重置电量监测计、执行 V/I/T 校准并密封电量监测计等问题。 这是一个问题,已有相当一段时间了,我们未能解决这一问题。 安全输出为低电平时不会设置故障、我们可以重置安全输出的唯一方法是移除并重新为电量监测计供电。  

我们在安全电路中使用引线、该引线由安全线路驱动、安全线路的设置 与我们在完成电池构建和循环测试时安装的参考设计类似。 该设计和基准的最大区别是我们没有在电路中使用额外的电池电压监控 IC。  这个问题需要我们从电池盒上取下保护板、从板上断开电池芯的连接、将迹线焊接到板上、然后重新连接电池芯、最后重新安装板。 由于电池和电路板设计、在执行该过程时损坏电路板的风险很高。  

对于我们完成电量监测计处理后、为什么安全输出会很低、您有什么建议吗? 我们为此使用 bq2085 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送后、我逐步查看了流程。 似乎在对闪存设置进行编程时、电量监测计会设置 SOV 和 SUV、从而设置安全输出低电平。 然而、当电量监测计被重置并且故障被清除时、安全输出将变为高电平。 在该芯片组上似乎不会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我已将该主题分配给了一位专家。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    遗憾的是、一旦激活了安全引脚、唯一的复位方法是对器件进行 POR。 我要确保在连接电池期间电芯电压输入引脚上没有瞬变、并确保将它们从低电平连接到高电平、以防止任何意外的安全触发。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电池时、它不会变为低电平。 它就在对 gg 文件进行编程之前为高电平、然后在对 gg 文件进行编程后变为低电平。 此时已连接电池。 这与连接电池无关。

    我确实注意到、当收到 TI 的闪存设置时、电量监测计已针对3节电池进行设置、而且我们正在对4节电池进行重新编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我觉得3S 到4S 的应用不会有什么大的不同。 此问题的发生率是多少? 是所有电池组的100%吗?

    这是一款非常旧的产品、因此由于使用时间的原因、我们只提供了有限的支持功能、我之前在此设备上没有看到过此类问题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎发生在几乎100%的产品上。 在整个过程中、我自行运行了五节电池来监控安全状态、并且在五节电池中的四节电池上发生了这种情况。 所有电池之间在处理上没有区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我唯一能想到的是上传过程本身的问题、或者电压不稳定。 您能否提供有关如何提取.gg 文件以及如何将其上传到电量监测计的详细信息?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 bq2083评估软件2.5.0版。 我们使用5引脚 Molex 连接器将电池串插入电路板、然后通过在电池的正负端子上施加9V 电压来唤醒电池。 此时、SAFE 为高电平。 然后、我们将电池插入固定装置、并使用电池的+、-、SCL 和 SDA 引脚与电池进行通信、并测量电池的电流和电压。 电池插入到闪存装置中后、我们转到左侧的"Data Flash"选项卡、使用"File>Open Gas Gauge"闪存常量菜单路径打开 gg 文件。 加载后、点击闪存屏幕底部的 Write All 按钮。 这是在安全被拉至低电平时。 在 SBS 中,SOV 和 SUV 被设置,这就是为什么我猜测安全是低. 然后在 MfrDate 字段中输入当前日期、在序列号字段中输入电池序列号。

    之后,进入 SBS 并单击 Options (选项)> Special Options (特殊选项)> Reset Device (重置设备)。 这会清除 SOV 和 SUV 位、但 SAFE 仍然为低电平、正如您所说的、将保持该状态、直到在电路板上重新上电。  

    然后、我们进入校准并执行偏移、电压和温度校准、然后执行电流校准、最后密封电池。 到此结束了闪存过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    如果先对保护进行编程、然后对其余参数进行编程、或者一次设置一个值(仅更改了默认值)、您是否仍然会看到问题?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试这些选项以提供信息、但可能无法在2023年10月13日之前完成。