This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:95 MHz、100 MHz 和300 MHz 特定频率下的大电流注入测试失败

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277832/lm7480-q1-bulk-current-injection-test-failure-at-certain-frequencies-of-95-mhz-100-mhz-and-300-mhz

器件型号:LM7480-Q1

尊敬的团队:

我们需要您的支持来解决我们面临的 BCI 测试故障问题。

我们正在   300瓦48至14V 直流/直流转换器的持续项目中使用 LM74800QDRRRQ1。  LM74800QDRRRQ1用于驱动连接在14V 直流输出端的背对背 N-MOS。   

下面是原理图。 在正常 和异常运行(95和300 MHz 下的 BCI 测试失败)的情况下、VS 电压波形如下图所示。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、

    请再次测试、在共源极点和 VS 引脚之间添加一个二极管、如下所示。 这有助于提供一条到 VS 引脚的低阻抗路径、从而为 IC 的内部电路供电。