This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:在选择栅极驱动变压器时要考虑的频率。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274351/ucc25600-frequency-to-be-considered-for-selecting-gate-drive-transformer

器件型号:UCC25600

尊敬的 Manikanta:

 与 UCC25600 IC 兼容的栅极驱动变压器选择。

在计算 栅极驱动 变压器的 ET 时间时、我们必须考虑什么频率?

考虑到最坏的情况、考虑根据 Excel 计算的系统开关频率是否好、或者我们是否需要使用 IC 支持的最小开关频率进行设计?   

如果我们  针对标称开关频率设计栅极驱动变压器、并且在运行中使系统达到最低开关频率、将会发生什么情况?

您能帮助我们清除上述问题吗?

等待您的响应。

此致  

S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您可以考虑设计具有最小频率的栅极驱动变压器、因为这是磁芯饱和的最坏情况。

    如果以标称频率设计栅极驱动变压器、则需要确保峰值磁通不会在最低频率下达到饱和极限。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    还有一个问题、IC 的栅极驱动引脚是否存在限制。

    IC 的栅极驱动引脚支持的最大电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    在下图中可以找到栅极驱动峰值电流:

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    如果我们使用1:1:1栅极驱动变压器、 对 MOSFET 的总栅极电荷是否有任何限制?

    附加了栅极驱动变压器数据表、器件编号以 黄色突出显示。


    此致

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    我需要 UCC25600电压的 LLC 和 VCC 的最低频率、以检查它是否适合。

    您还可以使用与以下参考设计类似的半桥栅极驱动器:

    AssemblyData (TI.com)

    与采用栅极驱动变压器的变压器相比、这将节省 BOM。  

    无标题

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    对不起,答复太晚了。

    最小开关频率为104kHz、VCC 为15V。

    附上 MOSFET 数据表以供参考

    G3R160MT17D 1700V 160mΩ SiC MOSFET -碳化硅 MOSFET - N 通道增强模式- GeneSiC 半导体(mouser.com)

    此致  

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您可以将栅极驱动器与该控制器配合使用、为 SIC MOSFET 生成两个正负栅极电压。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能解释一下您拒绝回复的原因吗? 您是否需要澄清任何内容?

    此致

    马尼坎塔