This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:是否可以在没有光耦合器的情况下使用 UCC28742?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270763/ucc28742-can-ucc28742-be-used-without-opto-coupler

器件型号:UCC28742

大家好!

我的一位客户正在考虑将 UCC28742用于其下一个反激式电源。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
我们不需要在初级侧和次级侧之间进行隔离。
因此、我们需要在不使用光耦合器的情况下使用 UCC28742。
没问题吧?

另外、如果您有任何  未针对光耦合器外壳的参考原理图、您可以发送给我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    可以。 PMP30545 是如何实现这一点的一个示例。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。