请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好、TI 团队、
我很好奇当器件进入运输模式时、其内部寄存器会发生什么情况。
我对以下情况感到好奇:
1.该器件会检测 OV 并为响应将 CHG_ON 设置为0。
2.微控制器 在不清除 SYS_STAT 寄存器中的 OV 时将器件置于运输模式。
3.当该器件 处于运输模式时 、电池上的电压放电至 OV 阈值以下
4. 微控制器现在可以唤醒设备。
5. 是否会自动释放 CHG_ON 输出并且 OV 信号仍会被锁存?
器件是否仍会在进入运输模式之前将上一周期的 OV 位锁存?
谢谢。