This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:TPS3435-Q1 CWG 和 CRST 上的最大充电电压

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276289/tps3435-q1-tps3435-q1-maximum-charge-voltage-on-cwg-and-crst

器件型号:TPS3435-Q1

尊敬的论坛成员:

您能否对以下内容发表评论?

器件:TPS3435AFACADDFRQ1

在初始化期间、当器件通过内部恒流源为外部电容充电时、引脚上可能存在的最大电压是多少

2 (CWD)和3 (CRST)作为充电过程的结果?

提出这个问题的原因是、我们可以考虑到直流偏置对外部电容器的影响。

我们将针对 CWD 引脚使用6.8nF COG 器件、因此不需要由于直流偏置效应而降低额定值、但对于 CRST 电容器、我们将使用470nF X7R 器件

其中应考虑直流偏置效应。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我将跟随测试工程师来 为您获取这些信息。 将尽快提供。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们没有最小值和最大值情况的数据、但由于充电过程、CWD 和 CRST 引脚上出现的典型电压为565mV。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    非常感谢你的回复,这已经有很多帮助。

    此致