This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:不使用负电源时 VEE 端子和 COM 端子的连接方法。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277038/ucc21750-connection-method-of-vee-terminal-and-com-terminal-when-not-using-a-negative-power-source

器件型号:UCC21750

您好!

请提供有关上述 IC 的答案。
①Can 我在不使用负电源的情况下使用该 IC?
②When 不使用负电源、VEE 端子和 COM 端子是否可以直接连接、或者是否还需要做其他工作?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota San:

    感谢您问这个问题。 请在下面查看我的答案:

    1.是。

    2.是的,它们可以连接在一起。

    此致!

    普拉蒂克