This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:lm5157的负载特性

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277457/lm5157-load-characteristics-of-lm5157

器件型号:LM5157

我正在构建一个使用 LM5157将输入电压从5V 升至12V、输出电压:13.5V (输出电流= 1A)的电路。
通过实际测量确认负载特性后、特性如下。

在无负载和1A 负载之间观察到大约0.5V 的压降。
对于 IC、上述行为是否正常?

此外、是否可以通过调整外围电路来消除负载期间的压降?

输入电压:12V 固定

負荷 出力電圧
0 mA 13.530V
100 mA 13.531V
200 mA 13.531V
300 mA 13.526V
400 mA 13.421伏
500 mA 13.351V
600 mA 13.253V
700 mA 13.206V
800 mA 13.117V
900 mA 13.043V
1000 mA 12.987V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    此问题可能与您的电路有关。 您能否分享您的原理图?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  莫里茨-桑
    感谢您的答复。
    下面是电路图。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masaya、

    原理图看起来不错。 我唯一发现的是、使用补偿网络时、相位裕度可能太低。  

    请尝试根据快速入门计算器调整补偿、从而获得至少60度的相补角。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511 

    您是否还可以发送低输出电流条件和1A 负载条件下的输出电压、输入电压、FB 和开关节点的示波器?

    我期待收到您的回复。

    此致、

    莫里茨