This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:采用 BQ25756电池充电器的新设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276187/bq25756-new-design-using-bq25756-battery-charger

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25672

您好!

我正在使用 BQ25756双向充电器开始新的单节锂电池设计。

双向特性对于此设计非常重要。

我想知道是否有可用的单节电池双向设计示例?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进。

    此设计必须在4V 至28V 的输入电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我们没有支持高达28V 工作输入电压的1S 充电器。

    对于符合要求的降压充电器、我会在此处推荐 BQ25672。  该器件是一款1-4节电池降压充电器、最高支持24V 输入电压。  它还具有 OTG 模式、可将电池电压提升到输入引脚。

    BQ25756是我们的产品系列中唯一能够支持28V Vin 并具有双向模式的产品。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。 我不确定我是否完全理解。

    BQ25756的数据表表明它可以处理电池的1S 至14S、并且输入高达70V。

    那么、我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    感谢您对此的耐心倾听。 是 BQ25756的应用工程师。

    是的、BQ25756支持双向充电、并且可以为一个1S 电池充电。

    有关 BQ25756的使用和布局示例、请查看 EVM。 不过、我们没有任何专门的1S 双向充电示例。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦