主题中讨论的其他器件:、 TPS3760
您好!
我希望您能帮助我解决这个问题:
说明:
- 我遇到了 TLV803S 方面的问题。 我正在使用它来监控锂离子电池的电压、并在其低于阈值时将输出关闭。
问题:
- /RESET 输出引脚始终为低电平。 我已将 GND 和 VDD 之间的电压测量为4V。 这会由于上拉电阻器而使/RESET 引脚变为高电平。 它保持低电平。
测试:
- 我已经连接了 Q5、以防出现 GND 问题。 开关 SW1绝对处于断开状态。
- 当我从电路中移除 TLV803S 时、+BATT 会从电池输出功率-这是问题所在。
- 我尝试了 TLV803R、如果我用手指插电(有一些耦合? -所有焊点都是实心的),但一旦电压下降到阈值以下,即使它再次增加/RESET 引脚保持低电平(并且不再变为高电平)。 它似乎具有某种锁存行为。
- 我已经尝试将 R98从430k 降低到100k -没有区别。
- 我尝试了另一款 TLV803S、以防第一款器件损坏-它没有任何不同。
我也越来越对这种规格感到怀疑。 新一代 TLV803E 在数据表中具有一个有趣的第一行:
得到保证? 不是在 TLV803S 中保证的?
此致